This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:它是双向器件、但当器件输入为0-26V 时、如何测量负输入(V)?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247399/ina219-is-a-bidirectional-device-but-how-do-you-measure-negative-input-v-when-the-device-input-is-0-26v

器件型号:INA219

我希望测量流入压电元件的电流、其中施加的电压可以是+ve 或-ve (wrt GND)。 施加到元件上的电压是一个三角波、可以在-20V 至+20V 范围内摆动;通常情况下、它将为-20V 至0V (收缩)或0V 至+20V (膨胀)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:  

    双向器件是指电流是双向的、而不是共模电压。 但是、如果您想施加负输入电压、可以遵循此参考设计、该设计允许出现负电压范围: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313。如果您打算这样做、请确保所选隔离器的 I2C 阈值逻辑电平与 INA 器件兼容。 此外、要测量40V 差分(-20V 至20V)、您需要一个具有兼容电压范围的 INA 器件。 以下是可能有用的器件列表: 兼容器件

    此致!  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢穆罕默德,我会看看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!