This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA741:汽车器件和 EVM 的可用性

Guru**** 1813750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247176/ina741-auto-qual-part-and-evm-availability

器件型号:INA741
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!  

首次在此处提出问题。  

我正在考虑取代现有汽车设计中的 INA226、我会使用 INA741。  

当该器件更加成熟时、是否有关于此器件以及 EVM 套件的 AEC-Q100认证计划?  我很感激在撰写本文时、此器件仍在预生产。

提前感谢。  

查理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    INA741EVM 现已上市。 首先转到   INA741产品页面上的常规 EVM 链接

    然后向下滚动并选择"INA741EVM"、以便在商店中购买。

    汽车品质也是如此。 已经有计划推出该版本、但我预计该汽车认证版本至少会在明年上半年发布。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    感谢您指出这是一个 EVM、我似乎错过了它。

    也感谢您分享关于 汽车认证的粗略时间计划。 我们期待看到它的可用性。  

    谢谢。  

    查理。