This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:输出电压出现振铃、而非增益

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246211/lm7171-output-voltage-is-ringing-and-not-as-per-gain

器件型号:LM7171

您能告诉我为什么 运算放大器 LM7171 输出为振铃。


  1) 1)输入为3.3V 脉冲、开关速度为100MHz。
  2) 2)增益为5。
  3)预期输出为12V (但输出仅为10V)
请在此处找到仿真屏幕截图及其源文件。

 e2e.ti.com/.../1212.LM7171.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva Kumar:

    查看您提供的电路后、我确实有一些澄清性的问题。 我想知道您是否可以确认信号频率。 我之所以提出这个问题、是因为在5V/V 增益下、LM7171的速度不足以支持100MHz 的信号频率。 在 TINA 电路中、您的输入是运行频率为10MHz 的方波、LM7171可以管理此方波、所以对此的澄清将非常有助于为您找到适合您的应用的放大器。

    我还想指出的是、增益为1V/V、而 LM7171无法做到这一点、因为它在增益为2V/V 及以上时保持稳定。 这是响应与预期不符的一个原因。 您反馈的5000也会影响器件的稳定性、因为它与器件的输入电容相互作用、但不管该器件不是设计为处于此缓冲器配置中。

    实现运算放大器时的另一个考虑因素是其输出裕量。 对于 LM7171、在1000欧姆的负载下、输出可从每个电源轨上升至2V。 这意味着、从类似您的电路的0V 至12V 电源来说、放大器可以输出的最大电压将为2V 至10V。 这就是您看到输出电压为10V 的原因。 我们建议为您的设计提供额外的余量、以便放大器不会限制在输出端。 这可以通过降低输入信号电压、增加电源或降低放大器增益来实现。 输入共模电压范围是一个类似的概念、并且这两个规格都可以在器件数据表的电气特性表中找到。

    因此、在采用12V 电源且输入信号为3.3V 时、如果增益为5V/V、则将超出器件的输出摆幅、并且其行为不符合预期。 对于较低的0V 电源、您还需要具有直流失调电压、这样就不会超出器件的输入共模范围。

    我广泛地解释了运算放大器所需的一些重要主题和设计注意事项、但我们在 TI.com 上提供了大量信息、并且我们还提供了一个视频系列、其中介绍了我以及许多其他人提出的想法。 可 在此处找到该视频系列

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

                   感谢您的详细解释。