This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:能否使用 OPA211IDGKR 来代替 OPA211AIDGKR?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247453/opa211-can-i-use-opa211idgkr-in-place-of-opa211aidgkr

器件型号:OPA211

您好!

我正在为一位客户寻找 此封装标准等级的 OPA211AIDGKR、是否能够推荐 OPA211IDGKR 器件因为前述器件缺货? 我看到这是此器件的高等级、并且封装是相同的、但我想确保我在发回此部件之前推荐适合他们的产品。

谢谢。

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您是对的、OPA211 A IDGKR 是标准等级、OPA211IDGKR 是 VSSOP (DGK) 8封装的高等级。 这些器件具有相同的封装和引脚排列。 区别在于失调电压、温漂和 PSRR 规格、其中高级提供更严格的规格和更高的精度。 带宽、压摆率和噪声性能完全相同。

    是的、从电路性能的角度来看、只要高等级成本是可以承受的、那么将标准等级器件替换为高等级将不会产生任何问题。

    谢谢。此致、

    路易斯