This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:运算放大器输出纹波

Guru**** 2389060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, LMP2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247430/lmp2012qml-sp-op-amp-output-ripple

器件型号:LMP2012QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMP2012LMP2022

大家好、我们一直在研究使用 LMP2012运算放大器的部件上的输出纹波。  测得的输出纹波约为18kHz、关于其原因是否有任何理论?  我注意到在数据表中、斩波频率为35kHz、但它可能会降至18kHz 吗?  或者输入电容会造成这种情况吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    时钟频率通常为32-36kHz。 它是一个 RC 振荡器 (所以不要期望晶振时基精度)。

    时钟频率为~35KHz、但它被分为几个相位来驱动输入开关、因此可以看到"次谐波"、尤其是当您有不匹配的高阻抗源(>100k)时。

    输入端的斩波器开关在切换时具有漏电荷-将电荷尖峰注入输入。 任何输入电容都会 集成这些充电器、并导致偏移或纹波(取决于时间常数)。 可以把它想象成一个35kHz 的脉动电流噪声。

    如果不能完全平衡输入电容、一个输入可能会 累积更大的电荷。 因此、如果您的传感器在+输入端具有100k 源阻抗、并且反相输入端的反馈电阻等效值约为~1k 欧姆、则会在正输入端得到更大的纹波或偏移。

    这类似于使用等电阻来平衡双极输入上的偏置电流-但现在需要处理电容平衡(等时常数)。 您可以尝试自行驱动螺母、从而准确地平衡电容。

    如需更多信息、请参阅 LMP2022数据表中的第8.1.2节。 另请参阅 John Caldwell 关于斩波噪声影响的说明:

     e2e.ti.com/.../Chopper-Noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好、感谢你这么快回来。  因此 、我们的设计将1000/1500 Ω 惠斯通电桥输出馈入芯片的正极和反相端子。  我认为这些输入的有效阻抗为 Rbridge/2。  高电阻(~80k)反馈电阻器是否仍会导致更大的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

     输入看到的阻抗将由 戴维南电桥电阻决定、 即1k//1.5k。 因此、80k 反馈电阻器已被该阻抗放大、不是问题。 听起来好像这不是由高阻抗导致的。  

    如何测量纹波? 范围? 1) FFT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Paul、我使用的是示波器。  值得一提的是、我们在输入端、IN+到接地端、IN-到接地端有3.3nF 电容器。  在研究过程中、在 IN+与接地之间并联增加两个3.3nF 电容器、将输出纹波降低至2.5kHz 左右。  不确定这是否有用。  只是想说明我们为什么看到存在纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在反相输入端子上添加大电容 通常是一个不好的主意、因为这可能会因反馈环路中的延迟而导致电路不稳定。  请展示详细的原理图、以确认电路是否具有足够的相位裕度来防止振荡。  此外、除了 Paul 的评论外、通常每次自动校正有两个时钟周期、因此、36kHz 时钟的频率可以产生18kHz 的偏移校正频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法发送原理图、但我认为这为我们提供了足够的空间。  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!