主题中讨论的其他器件: INA331、 TINA-TI、 LM27762、 AFE5816、OPA325
您好
我将在放大器部分实现下面的电路。 输入信号电压范围将介于10uV 至10mV 之间。 但在电流电路中、失调电压由反馈电路设置、我观察到这种电路不工作。 当一个1mV 信号被指定、而偏移少于3mV 时、输出被削波。 VREF 引脚未连接到任何外部电压。
我希望连接外部电压以增加输入失调电压、从而可以为输入1mV 信号设置100-200的增益。 建议对相同内容进行修改。 提供 Vref 电压也会导致该偏移电压放大。
我是否可以通过将电容器连接到 Vref 引脚的接地来设置偏移?如果是、电容器的最小值应该是多少。