This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 四路运算放大器建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197-Q1, TLV9354-Q1, TLV4197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247978/quad-opamp-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV4197-Q1、OPA4197-Q1 、TLV9354-Q1

团队、您好!

我正在寻找规格如下的放大器:

输入电压> 4.5V

输出电压> 5V

转换率- 20V/us

封装- 14引脚 TSSOP (四通道)

通过汽车认证(AEC-Q)

有库存。

请推荐适用于上述规格的任何器件。

我们选择了 TLV4197QPWRQ1四通道运算放大器。 但它现在缺货。 您能告诉我们它将在何时上市吗?


谢谢!

Tejasri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在以下位置搜索这些参数: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#480=4&1498=Automotive&2954=TSSOP&1261max=6;180&22typ=20;8000

    我不知道实际的电源电压是多少、因此您可能需要忽略没有轨到轨输入的器件。

    没有与 TLV4197-Q1具有相同低失调电压的库存替代产品。 这很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yadala:

    µs 您需要一个 Q1汽车级、压摆率>20V/μ s 的 TSSOP 封装四通道运算放大器、并且当前库存中有以下产品、可使用 TI.com 上的搜索工具显示:

    运算放大器搜索:四路、汽车、TSSOP、压摆率、库存。

     例如、OPA4197-Q1是一款非常相似的器件、其精度略高、目前有一些库存。

    TLV9354-Q1的规格与 TLV4197-Q1不同、但它还是一个汽车级四路放大器、采用 TSSOP 封装、库存中的压摆率为21V/us。

    E2E 上的应用团队致力于提供器件的技术支持、但不能查看器件库存。 如果您对器件供货情况、订单和/或需要在 TLV4197-Q1有库存时收到通知、请通过以下电子邮件地址联系客户支持中心: https://support.ti.com/csm

    谢谢。此致、

    路易斯