主题中讨论的其他器件:TLV3501
您好
在我们的其中一款电路板中使用此芯片时、我们发现 SHDN 并不例外。 为确保我们设计了一个简单的测试板:
在本设计中、引脚1 (IN-)通过10K 电阻器连接到3.3V、引脚3 (IN+)连接到 GND、引脚4 (VCC = 3.3V)。
引脚6 (SHDN)连接到微处理器。 此信号以非常低的频率切换。 每次 SHDN 从 HI 变为 LO 时、我们在输出(引脚5)中看到一个脉冲、尽管2个输入引脚连接到 DC:
黄色:SHDN
蓝色:输出
您对此行为有什么解释吗?
如何避免这种情况?
连接两个 fogures。
谢谢
S·阿隆