This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:SHDN 引脚行为

Guru**** 1465100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244753/tlv3501a-q1-shdn-pin-behavior

器件型号:TLV3501A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3501

您好

在我们的其中一款电路板中使用此芯片时、我们发现 SHDN 并不例外。 为确保我们设计了一个简单的测试板:

 

在本设计中、引脚1 (IN-)通过10K 电阻器连接到3.3V、引脚3 (IN+)连接到 GND、引脚4 (VCC = 3.3V)。  

引脚6 (SHDN)连接到微处理器。 此信号以非常低的频率切换。 每次 SHDN 从 HI 变为 LO 时、我们在输出(引脚5)中看到一个脉冲、尽管2个输入引脚连接到 DC:

黄色:SHDN

蓝色:输出

您对此行为有什么解释吗?

如何避免这种情况?  

连接两个 fogures。

谢谢  

S·阿隆  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:  

    感谢您的联系。 我们的团队今天外出度假、但明天我们会帮您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿隆

    感谢您的发帖。  

    似乎我们支持您的现场应用工程师(Ziv Barak)在 E2E 论坛的内部版本上发布了您的问题。   

    这是我给他的回应。

    查看我们在实验室中完成的一些测试、我在 将 SHUTDOWN 置为低电平(退出关断模式)后很快会在比较器输出端看到类似的正脉冲。

    根据数据表、最好指出比较器的输出在退出关断条件后的前100到150ns 内不可靠。 今天的产品说明书仅指出关断时输出为高阻态、但未提及有关恢复的任何内容。 设置、工作电压和工艺差异之间的差异很可能解释了输出恢复所需时间之间的差异。  

    遗憾的是、这就是 tlv3501在从 SHUTDOWN 模式恢复时的行为、没有已知的解决方案可以避免这种情况的发生。

    如果您描述了他们如何使用比较器、我可能会建议一种权变措施、但肯定需要一些外部组件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我们尚未收到您的来信、因此我现在将关闭此帖子。 如果您还有任何问题或更新、请随时再次回复。 谢谢你。