This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:电源电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324-N, LM324, LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246941/lm324-n-power-supply-current

器件型号:LM324-N
主题中讨论的其他器件: LM324LM324B

您好!

请告诉我 LM324-N 的电流消耗情况。
DS 描述是否是每个 AMP 的电流消耗? 还是整个 Quad 封装的价值?

LM324 (四安培)

LM324B (每个放大器)

鉴于 LM324B 的电流消耗最低、因此 LM324-N 的电流消耗应根据 AMP ...进行指定。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    测试 LM324B 后、IQ 电流测量值约为0.7mA、与数据表相符。 这是所有四个放大器的值。

    此致!

    Jaclyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaclyn-San:

    以防万一、让我确认一下。
    每个 AMP 的 B 版本的典型值为0.24mA、因此如果 LM324-N 的4次电流消耗为0.7mA、它优于 B 版本。 是这样吗?

    我们认为300毫米晶圆上制造的 B 版本会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324-N 数据表显示所有四个放大器的电流值均为0.7mA:

    LM324-N 和 LM324是彼此的克隆、因此这也适用于 LM324 (数据表中正确说明)。

    在 LM324B 数据表中、"每个放大器的静态电流"标签显然是从其他现代数据表中复制而来、因此我怀疑该值实际上是为整个芯片指定的(为了与非 B 版本保持一致)、并且标签是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    典型静态电流较高、但最大静态电流是相同的。 对于相同的最大静态电流(以及200uA 的典型增加)、您将获得以下改进:

    • 200kHz 的 GBW
    • 4mV 更好的最大失调电压
    • 输入偏置电流降低4.5倍
    • 5nV/rtHz 的电压噪声性能
    • 20mA 短路电流限值
    • 工作温度范围(-40至85C)

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。