This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV:LM393LV 电路用于比较两个电压轨、并在其中一个电压轨处于高电平时控制摄像头电源。 SN74LVC1G04DBVR &TPS1H200AQDGNRQ1

Guru**** 2814975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1247163/lm393lv-lm393lv-circuit-to-compare-two-voltage-rails-and-to-control-camera-power-if-even-one-of-rail-is-high-sn74lvc1g04dbvr-tps1h200aqdgnrq1

器件型号:LM393LV

您好、请查看下面的电路、如果有任何问题、请告诉我。 。  

在此电路中、  两个电压轨均为12V、只要其中一个存在、摄像头电源就应开启。 我正在在反相输入中使用 LM393LV、其阈值电压 VA1 = 3.55V、输入大于12.0V、比较器的输出将很低。 当输入小于11.5V 且 VA2 = 3.39V 时、输出将为高电平。 然后、我连接两个输出以创建有线或门、并获得最终的摄像头电源使能信号。 然后我连接非门、 SN74LVC1G04DBVR 和电源开关具有高电平有效输入引脚。 并使用电源开关 TPS1H200AQDGNRQ1控制摄像头电源。

您是否可以检查 LM393LV 和整个电路的电阻器值? 欢迎提供任何反馈。 电路图中添加了更多详细信息。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟滞需要正反馈、即 R99和 R107必须进入同相输入。 否则、看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    感谢您的发帖。 是的、反馈电阻器应该像 Clemens 提到的那样连接到同相输入端。 我也很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan:

    抱歉... 我没有 看到您在使用 "LV"。 我也同意 Chi 和 Clemens 的观点,即电路 很好(我的浏览器问题分散了我的注意力)。

    我已经删除了我的帖子。

    但 关于迟滞交互的警告仍然有效-因此请注意...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 正在寻找...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能够帮助 Rajan。 正在关闭此帖子