This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032:TLV9032负载

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248560/tlv9032-tlv9032-load

器件型号:TLV9032

您好!

我使用的是 TLV9032比较器。 在输出中、我有串联二极管和2欧姆的电阻器和1uF 的电容器。

组合器可以在不超过应力的情况下处理此负载?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过我所做的仿真、电流上升到45mA:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不会限制输出电流本身、而是将短路的持续时间限制为10s。因此、如果这种情况不会经常发生、您应该可以接受。

    此电路的用途是什么? 如果您需要锁存输出、请考虑使用触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    该脉冲每10ms 发生一次、可以吗?

    该电路的目的是检测正输入端的高电流、并通过闭合比较器输出端的串联 FET 来停止电流。 我已经有布局、因此无法进行更改。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 FET 的栅极电容是否为1000nF。

    总之、这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1uF 电容器在外部、在 FET 的栅源极上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor:

    峰值充电电流将受到电流限制的限制。  

    可以在拉电流图中将电流限制视为急剧上升峰值

    室温下的电流限制约为70mA。

    从电气角度而言、它不会损坏器件、但会导致芯片温度升高。

    脉冲的占空比(脉宽与重复率之比)将决定最终的裸片总温升。 因此、需要确保内核温度不会超过125C (包括环境温度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    温升是这样吗?

    3.3V*90mA*占空比*238

    238 =结至环境热阻

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    简单来说、是的。 稳态直流短路最终会损坏器件。 这样的低功耗器件通常没有过热保护功能。 该脉冲是指数性的、而不是正方形的、因此比简单脉冲复杂一点。 简而言之、重复率越高、裸片温度就越高。

    虽然我不喜欢推销竞争对手、但 ON 确实有一个有关脉冲热计算的优秀应用手册:

     https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8219-D.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    假设脉冲导通时间为20秒、关断时间为1000秒、器件将损坏、但占空比为2%、因此根据公式、温升将非常低(1.4度)。 公式应包括接通时间?

    谢谢!