This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:输入偏置电流与差分输入电压之间的关系?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248262/tlv9301-input-bias-current-vs-diffrential-input-voltage

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、TI 专家!

我正在使用 TLV9301驱动 MOSFET 来进行 CV 虚拟负载仿真。 从该 TINA 仿真结果中可以看出、在负载瞬态期间、TLV9301的反相输入引脚好像在向 TL431输入端提供电流、这也会产生振铃。 TLV9301数据表的方框图显示差分输入级应为 MOSFET 对。 没有更多显示输入偏置电流与输入差分电压的信息。  您能否分享一些有关反相输入偏置电流的见解? 谢谢。

我还尝试在板上构建完全相同的电路。 TINA 仿真显示出通常稳定的阶跃响应和足够的相位裕度、但是实际的阶跃响应一直在振荡。 我的想法是、由于基准电压的变化、这种偏置电流流入 TL431可能是我问题的开端。 这种差异可按范围加以反映。

我还在这篇文章中附加了 TINA 文件。 VS1是 虚拟负载的偏置源、用于在负载电流进入之前保持输出电压。 负载阶跃来自于 VS2。 VS2具有10m Ω 内部电阻设置。

e2e.ti.com/.../modeling2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、P:  

    欢迎来到 e2e :)  

    我对您的电路配置有点困惑、为了使图片更清晰、我重新接线了12连接:  

    您的电路似乎没有负反馈、而是有正反馈? 这总是一个糟糕的主意,并确保不稳定性。  
    我也不清楚这是否是电路的唯一问题。 我建议参考 带有 MOSFET (修订版 A) 电路的电压至电流(V-I)转换器电路。  

     

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的及时响应。 我来详细解释一下这个电路。 此电路用于在来自 VS2的任何电流下将 PACK+节点电压调节为来自 TL431的基准电压。 这确实是一个负反馈。 该电路可用于模拟电池、因为反馈的目标是灌入任何电流、并且在纯阻性负载中不存在欧姆电压摆幅。

    或者、如果我这么说…这个电路更像是一个工作台电子负载在 CV 模式下工作、而您共享的 V 至 I 转换器是 CC 模式设置。 在我的调试过程中、运算放大器偏置电流的行为令人困惑。 或者、我的 CV 需要是否有任何类似的电路设计工作?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    这是正反馈、请调整您的电路。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳