This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:与 XTR105间的比较

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248068/xtr106-vs-xtr105

器件型号:XTR106
主题中讨论的其他器件: XTR105

尊敬的团队:

XTR106UA 与 XTR105UA 之间的区别是什么?  

XTR105UA 是否可以用作 XTR106UA 的替代方案? 是否有不明显的事情需要注意?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多相似之处、但用于生成基准电压/电流的电路不同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!  

    如 Clemen 提供的方框图中所示、引脚排列不同。 XTR105设计用于远程温度和压力传感器、而 XTR106设计用于桥式传感器应用。 表中的规格也存在差异。 如果您对申请还有其他疑问、请告知我们、我们是否可以为您提供帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通