This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:音频复合应用

Guru**** 2760575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1602, OPA2210, THS6222, THS6012, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241966/ths6222-composite-applications-for-audio

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件: THS6012TPA6120A2、OPA1602、OPA1612 、OPA2210

TPA6120A2和 THS6222在环路内复合应用的成本方面相当。 前者对于增益为10的增益似乎是合适的、但实例很细。 后者被明确设计为具有"高"增益能力、但由于其细分市场、我在这里有一些奇怪之处。 THS6222具有更低静态电流的显著优势、我猜想 TI 自 THS6012问世以来还取得了许多其他改进。

因此、关于 THS6222:

1) 1)除了与低偏置模式相关的轻微带宽限制、其他结果是什么? 有人提到增加失真、但没有任何数据可以说明这一主题。 如果您将放大器设置为低偏置并在 Iadj 点增加对地电阻、则可以显著降低 Iq、但从0R 转至~6K 会发生什么情况? 是否要进一步权衡带宽和失真? 多大程度?

2) 2)显然、由于 T-BIAS 网络、必须以差分方式使用放大器。 但是、还有什么其他因素定义了该器件的"仅差分"要求? 产品说明书未澄清。 如果放大器通过预期的 Rg/RF 网络获得增益、则单端输入应在一定程度上保持平衡、但不能完全平衡(在6dB IIRC 范围内)。 此部件是否表现出这种典型行为? 如果放大器接收到某种程度不平衡(也在6dB 以内)的差分信号、是否存在特定的性能下降或限制? 发生什么情况?

3) 3)原谅我在高速环境中使用 IMD 的经验:如果在环路中使用放大器、IMD 中低于1MHz 的异常斜坡是否重要? IMD 图还指示此器件在音频频率下的其他信息? 我们是否仅查看1MHz 左右的两个音调的结果、如果我们看到音频频带中传统使用的两个音调的结果、我们将得到一个完全不同的图形? 如有必要、您能否制作该图?

顺便说一下、双15或16V 电源。 引线运算放大器属于 OPA1612、OPA1602、OPA2210类型。 16dBu 至28dBu 的输出、差分、取决于应用。 该部件可能没有达到最高标准、但已足够接近 IIRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    1:遗憾的是、由于 Iadj 引脚上增加了电阻、因此未能完全表征器件的带宽和失真。 然而、随着 Iadj 引脚导致 Iq 持续下降、我们可以预计器件的带宽和失真性能会因此降低。

    2:该器件的架构旨在抑制两个输入端的共模信号、不允许器件的内部放大器独立工作。 在单输入配置中设置该器件会降低器件的性能、并且在此配置中无法预计到数据表中突出显示的性能。

    3.我们联系了我们的团队,了解更多关于 IMD 性能突出的低于1MHz 的情况,我们会尽快回复您有关器件的 IMD 性能的问题。 不过、正如您提到的、音调是围绕给定的基频设置的。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在所有频率下、还是仅在 PLC 范围内? 带宽在哪个点降至(比如说) 100MHz 以下、在哪个点失真在低于(比如) 800kHz 时增加? 在这方面的任何其他数据都将是富有成果的。

    2.我明白了。 它不是 FDA。 在具有增益的传统缓冲器情况下从 SE 到 DIFF 的部分转换并不理想。 非驱动侧具有反馈网络的额外噪声增益。 但是、这一级的好处是两个输入为线路提供相同的阻抗、无论驱动两侧还是一侧、线路都应具有相同的共模电压。 我完全不是在局部将一侧接地。

    在这种情况下、进行驱动的运算放大器立即位于 THS6222的前面、只需再现其产生的任何 CM 电压、并使信号进入差动但不平衡的状态。 明白了吗? 如果我提到 VCM 接地并且 CM 信号在直流电压 mV 范围内而在交流电压下处于 UV 范围内、可能会有所帮助。 这里不存在电平转换。

    我可以接受您的部分答案为"请勿这样做"、但我想再次问一下、如果输入端的信号是 A)双驱动、B)不平衡但很接近、以及 C)在每侧相同的 CM 电压、会发生什么情况。

    3、感谢您的真实体验! 我期待他们的答复。 或许他们可以更深入地探究上述问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源:2号

    我讨论的是仪器信号。 它是一把吉他、而不是典型的麦克风。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    遗憾的是、数据表中突出显示了针对该器件进行表征的唯一数据。 至于您的第二个问题、在您提到的情况中、可以放心地假设不平衡的输入信号会 导致非线性。 您将驱动两个输入、但由于这种不匹配、您可能会在某种程度上在输出上出现异常。 我们还将继续与我们的设计团队一起调查、以了解 IMD 行为、感谢您的耐心等待。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供此1kHz 数据点源自的图形。 我希望查看音频频谱中的噪声性能。 显然、由于细分市场、它已表征、但未包含在数据表中。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    您看到的价值似乎是我们结尾处的一个拼写错误。 数据表中的图形是该器件噪声性能的最佳来源。  

    此致、

    伊格纳西奥