This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV932-N:运算放大器输入偏置问题

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248811/lmv932-n-op-amp-input-biasing-question

器件型号:LMV932-N

您好!

 我们在一个产品中使用连接电路。 在某些情况下、+5V 和接地端之间连接的电位器的抽头连接到 IN1、但在大多数情况下、未连接电位器。 我发现没有锅。 是连接的输入 IN1在某些器件上往往漂移到+5V 以下、这可以通过 OUT1电压下降来证明、因此我认为原始设计人员没有正确地偏置 U1A。

 我的理解是、LMV932MAX/NOPB 的共模输入范围包括 VCC (+5V)。 短期修复是将 IN1连接到+5V、这似乎可以正常工作、但我想知道这样做是否会产生长期的负面影响。

 理想情况下、我认为最好使用电阻分压器将 IN1偏置在大约+4V、但电路板上没有用于连接另一个电阻器的焊盘。 您能否告诉我、为 R1使用值较低的电阻器是否可行、以及如何计算最佳值?

 提前感谢、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、William、

    当 U1A 上的引脚3完全断开时、输入是否下降? 如果您的输入偏置电流下拉 OPEN 引脚、则可能会发生这种情况。 放置较大的电阻值将导致电压向下移动(典型值约为35mV)。 如果降低电阻器值、也可以减小此值。 如果您在输入端(~30MEG)上对 V+放置一个非常大的电阻器、则可以利用符合您的优势的输入偏置电流来强制降低输入端的电压。  

    将1M 电阻器连接到 V+会阻止输入偏置电流下拉引脚、因为您在放大器的输入端建立了一些已知电压。 不会出现长期的负面影响、因为您仍处于有效的共模电压范围内。  

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、William、

    还有一点需要注意。

    对于降低所需电压值所需的电阻器值的计算方法是将所需的压降除以输入偏置电流。 请注意、这会随温度而变化、整个温度范围内的最大偏置电流为50nA、因此您可以使用该值进行计算、但该值通常会更低。 (室温下的典型输入偏置电流为14nA、对于1V 压降、意味着您需要一个70MEG 电阻器)

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jerry