您好!
我们在一个产品中使用连接电路。 在某些情况下、+5V 和接地端之间连接的电位器的抽头连接到 IN1、但在大多数情况下、未连接电位器。 我发现没有锅。 是连接的输入 IN1在某些器件上往往漂移到+5V 以下、这可以通过 OUT1电压下降来证明、因此我认为原始设计人员没有正确地偏置 U1A。
我的理解是、LMV932MAX/NOPB 的共模输入范围包括 VCC (+5V)。 短期修复是将 IN1连接到+5V、这似乎可以正常工作、但我想知道这样做是否会产生长期的负面影响。
理想情况下、我认为最好使用电阻分压器将 IN1偏置在大约+4V、但电路板上没有用于连接另一个电阻器的焊盘。 您能否告诉我、为 R1使用值较低的电阻器是否可行、以及如何计算最佳值?
提前感谢、
比尔