This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:器件间偏移

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248998/buf802-part-to-part-skew

器件型号:BUF802

您好!

我将两个并联的 BUF802用作我的输出驱动器。 输入是500MHz 的方波

两个 BUF802的器件间偏移/传播延迟是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debasmita 您好!

    TI 目前没有任何关于器件间传播延迟偏移的公开可用数据。  对于放大器等模拟器件、延迟取决于在所需信号电平和带宽/速度下观察到的趋稳速率。  数据表上的各种%稳定阈值有指定的稳定时间、但数据表上没有器件间偏差的直方图数据或测量/仿真值。

    如果您有需要数字控制信号时序紧张的特定应用和项目问题、请提供有关如何在客户信号链中使用 BUF802的更多详细信息。   

    此致!

    亚历克