请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF802 您好!
我将两个并联的 BUF802用作我的输出驱动器。 输入是500MHz 的方波
两个 BUF802的器件间偏移/传播延迟是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Debasmita 您好!
TI 目前没有任何关于器件间传播延迟偏移的公开可用数据。 对于放大器等模拟器件、延迟取决于在所需信号电平和带宽/速度下观察到的趋稳速率。 数据表上的各种%稳定阈值有指定的稳定时间、但数据表上没有器件间偏差的直方图数据或测量/仿真值。
如果您有需要数字控制信号时序紧张的特定应用和项目问题、请提供有关如何在客户信号链中使用 BUF802的更多详细信息。
此致!
亚历克