This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:LM139J 和 LM139JB 之间的区别是什么及#39?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249141/lm139-mil-what-s-the-difference-between-the-lm139j-and-lm139jb

器件型号:LM139-MIL

我将在搜索 LM139JB 上"B"的含义。
如果不是、它是否等效于 LM139J?
感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就数据表规格而言、它们是相同的。

    LM139JB 具备额外的军事条件。 LM139J 适用于只需要军用温度范围或封装的工业客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nouet、

    正如 Clemens 所说...

    "B"表示 MIL-SPEC MIL-883版本"B"。  

    "J"是商业版,"JB"是 MIL-883B 版,"B"进行额外的 处理和跟踪。

    从电气角度而言、它们是相同的。