This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:高带宽隔离式放大器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249235/amc1200-high-bandwidth-isolated-amplifiers

器件型号:AMC1200

您好!  

我有一个应用需要设计模拟前端以进行高带宽电压测量。

- 1MHz 带宽、高达1kV 振幅。

需要隔离电压测量结果、并最终馈送到与 FPGA 相连的 ADC 进行分析。  

目前我正在考虑把 隔离差距放在模拟域还是数字域、有 AMC1200以及 TI 的类似产品。 不幸的是、amc1200最高只能达到60kHz。  

您是否有任何可支持此应用的高/1MHz 带宽、隔离式放大器?  

谢谢、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们目前在产品系列中没有任何能够提供1MHz 带宽的隔离放大器。

    我们提供能够进行更高带宽测量的调制器。 可以将比特流馈送到具有低 OSR、高带宽以实现保护的一个 SDFM、而另一个 SDFM 可以与高 OSR、低带宽用于控制环路。 这在以下应用手册中有进一步的详细说明: https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf?ts=1689604384001

    我希望更好地了解对于如此高带宽的需求、以便我们能够适当地设计未来的产品以满足您的需求。 您能否分享您正在处理的应用程序的任何信息?  

    项目的时间表是什么?