This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:INA229 SPI

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249058/ina229-ina229-spi

器件型号:INA229

大家好!

我想向您介绍 INA229。 我从 DigiKey 购买了10pcs、但我在通过 SPI 进行通信时遇到了问题。 INA229仍不来自任何寄存器的响应。 我尝试改变速度,我也改变了  IC 3次 没有任何进展。 Arduino 与 INA229之间的连接似乎可以。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    从示波器屏幕截图中可以看出、通信期间时钟的低电平从 GND 向上浮动。 该值需要保持在0.4V 以下才能成功通信。 某些 MCU 具有您可以更改的设置、以使其灌入更多电流、从而帮助驱动该低电平。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的快速响应。 我测量了所有四个信号、它们都低于0、4V (大约为0、06V)。 信号的最大振幅约为5V。 INA229由 Arduino MEGA2560 5V 供电。

    谢谢

    此致

    米洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    从您发送的最后一个示波器快照来看、看起来信号噪声非常大、具有许多电压尖峰。 数字 I/O 引脚无法处理低于 GND - 0.3V 或高于 VS + 0.3V 的电压。 从示波器屏幕截图可以看出、这两个条件都已超出、可能会损坏器件。 这可能是他们没有回应的原因。  

    此致、

    米奇