This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:仿真所需的输入电流

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, DAC8820, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249628/opa2277-input-current-required-for-simulation

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: DAC8820OPA277

大家好、

 我在设计中使用了 DAC8820ICDBR。 我们使用+/-10V 的双极 DAC。 作为电流 DAC、已使用跨阻放大器 OPA2277UA 来提供等效电压。 DAC 可作为 OPA2277的输入提供的等效电流输出是多少、从而获得+10V 和-10V? 下面是用于仿真的电路连接和跨阻放大器电路连接原理图。 请帮助我设置跨阻放大器的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    在 DAC8820数据表推荐电路上、运算放大器输出直接连接到 DAC 的 RFB 和 ROFS 引脚。 电流在 RFB/ROFS DAC 引脚和运算放大器输出之间流动。 DAC IOUT 引脚连接到运算放大器反相端子。   请注意、输入偏置电流很小、或者几乎没有电流流入放大器的反相输入端。  

    上面显示的 OPA277 TINA 仿真不正确。 它将电流源连接到运算放大器的反相输入端。  请记住、运算放大器的输入端具有高阻抗、只有较小的输入偏置电流流入放大器反相输入端。 RFB/ROFS DAC 电流流向运算放大器输出。

     DAC8820 流入(I/V)精密放大器的电流取决于数字代码和基准电压。 您的仿真需要 包含等效 R-2R DAC 阶梯和 DAC 电路模型。 请 通过下面的链接找到 DAC8820 TINA 模型、该模型对您的仿真非常有用。  

    如果您有其他与 DAC8820或 DAC8820模型仿真相关的问题、请在 数据转换器论坛上解答您的疑问。

    谢谢。此致、

    路易斯

    DAC8820仿真模型

    DAC8820 TINA-TI 参考设计