This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:双路输出电流的并行配置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249683/opa548evm-parallel-configuration-for-twice-output-current

器件型号:OPA548EVM
主题中讨论的其他器件: OPA549

尊敬的技术支持团队:

是否可以将 并联 OPA548EVM 配置为双倍输出电流、如6A?

目标电流为4A、因此 OPA549是最佳。 但它未发布 EVM。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:  

    [quote userid="22605" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249683/opa548evm-parallel-configuration-for-twice-output-current 是否可以将 并联 OPA548EVM 配置为6A 等两倍输出电流?

    是的、这是可能的、但可能还有其他更好的选择。 请告诉我高电流应用和设计要求。  

    下面是应用手册、其中讨论了并联两个功率放大器以增加输出驱动电流。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa553a/sboa553a.pdf?ts=1689656623769

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德