This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:功能方框图

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904BA, LM358BA, LM358, LM358B, LM358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249491/lm358a-functional-block-diagram

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358、 LM358B、LM2904B 、LM2904BA、LM358BA 、

您好!

LM358系列数据表(SLOS068AA)在部分中提供了功能方框图 8.2功能方框图 、但它是否适用于 LM358 A ,后缀 A 版本? 段名称 :LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA 表示它仅应用于后缀 B 版本。

实际上、我想确认 LM358的内部电流调节器值是否有任何不同 A 摘录自该功能方框图。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358和 LM358A 是相同的裸片、刚刚选择/测试了-A 以获得更好的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山  

    确认 Clemens 回答说 A 型和非 A 型 LM358设计类似、其中 A 型具有更高的性能测试规格。

    B 版本是一种类似的设计、在多种规格下具有更好的性能。 一个重大变化是恒定电流阱将输出下拉。 可在以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sloa277a/sloa277a.pdf 中找到更多信息 

    此致!
    杰瑞