This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:正常

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012-EP, TLV3011-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1246671/tlv3011-ok

器件型号:TLV3011
主题中讨论的其他器件:TLV3012-EP

尊敬的先生:

 

我们的基本器件是 TLV3011AMDBVREP (集电极开路)、新推荐器件是 TLV3012-EP 系列(推挽式)、因此该器件适合在我们的现有电路中使用。

该差异是否会影响任何功能差异? 是否需要修改硬件?

请推荐此系列的订购器件号以便我进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个集电极开路输出将允许将多个输出连接在一起、或者使用一个上拉电阻器来实现与 V+不同的电压。

    如果您使用单个 TLV3011-EP、并且上拉电阻器连接到 V+、则可将其替换为 TLV3012-EP (并移除上拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速支持、您可以为我们 具有推挽配置的基本器件 TLV3011AMDBVREP (集电极开路)或任何其他适合 -55°C 工作温度的集电极开路器件提供准确的订购建议。

    此外、发送 有关推挽和集电极开路配置的支持参考文档。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 TLV3012AMDBVREP 这一可订购器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,感谢您一如既往的支持.

    Prakash,

    感谢您的联系。 如 Clemens 所述、 TLV3012AMDBVREP 为推挽输出、所以在输出端不需要上拉电阻器。 它们都在同一个数据表中: 具有集成1.24V 电压基准的 TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 增强型产品低功耗比较器(修订版 A)数据表(TI.com)。我会查看第7部分、以了解两个输出之间的主要特性和差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是也不可用的唯一零件、那么选择此零件作为替代零件的含义是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3012-EP 暂时缺货。 我不知道 TLV3011-EP 的"不可用"确切含义是什么、但似乎更具永久性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:  

    TLV3011-EP 应在几天内供货。 TLV3012-EP 似乎现已上市。