This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:[INA216A4RSWR]有关输入电压以及电流和输出电压的咨询

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249447/ina216-ina216a4rswr-inquiries-about-input-voltage-and-current-and-output-voltage

器件型号:INA216

大家好、TI 支持团队

我有一个关于 INA216电路的问题。

[测试内容]

1.说 INA216芯片电源使用进入分流器输入的功率、但不过滤功率

出于好奇心进行输入电源的输出电压范围测试、查看其是否被原样使用

2.考虑到当下方仿真2V 1.5A 负载时 INA216输出2V、这被认为是相同的。

即使在电流 PCB 上、最大输出电压在输入电压为2V 时也会降低。

3.根据与上述相同的结果、仿真结果输出为4V 1.5A = 3V 输出、仿真过程中输出4V 2A = 4V 输出

4.然而,在电流电路中,即使负载为4V 2A ,也不会出现超过3V 的输出。 与仿真结果不同

5.输出电压连接到3V MCU ADC、因此如果输出电压超过3V、就会出现问题。

[咨询内容]

1.电流电路使用的分流输入电压范围为6到3V、最大电流为3.5到4A。

使用 INA216检测电流时、将功率更改为3V、然后检测电流、但在初始加热期间、可能会检测到6V 3~4A 范围内的负载。

但是、INA216输出功率不会超过3V。 为什么它与仿真结果不同?

2.当使用5.5V 或更高的输入功率时,它需要使用额外的保护电阻和 ZD。

当用作时、ZD 对 VCM 的影响? 它与电路图一同发送。 为此、我们计划向 SRP SRN 端口添加5.4V ZD。

请尽快答复。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、  

    " 输出电压被连接至3V MCU ADC、所以如果输出电压大于3V、那么就会出现问题。"    这就是此处的问题、只能 在保护二极管超过该电压后才能将 ADC 驱动到其电源(3V)。 您应该能够在未连接 ADC 的情况下测量输出端的电压来确认这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joseph

    感谢您的答复。

    在数据表上、绝对技术规格被列为+7V、而建议技术规格被列为+5.5V。

    目前、该应用收到的输入电压为3~6V、具体取决于负载。

    6V 最大输入电压 这种情况下的时长约为10s。

    即使输入为6V、该产品是否会有任何问题?

    由于当前的电路设计需要修复、因此情况紧急。

    请尽快回复。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此输入/电源可在不损坏器件的情况下支持高达+7V 的电压(假设差分输入仍小于|5.5V|最大值的指定值)。 但是、对于超出5.5V 建议最大电源电压的运行、无法保证符合数据表规格。