This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:电路设计相关问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250221/opa855-question-about-circuit-design

器件型号:OPA855

您好!

我也有兴趣进行相同的操作、即将高达8GHz 的差分(正弦波)转换为单端。

我有兴趣将 OPA855与单电源一起使用、并连接到50 Ω 输入和50 Ω 输出。

1.能否直接使用 OPA855、其+和-输入端连接到差分的每个 P 和 N、而不产生任何反馈?

2.对于单电源、推荐的电路在所有-ve 和+ve 输入端以及输出端都有 Vs/2。  这是意味着我必须提供 Vs/2、还是意味着输出的偏移/偏置为 Vs/2?

 

提前非常感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、您可以说明您所描述的配置是什么意思。 是否可以使用您想要实现的布局来创建 TINA 原理图。 第二个问题是、要让放大器在任何电源配置下工作、不得违反输入共模和输出范围。 这就是使用单电源的困难所在、因为它会将输入和输出范围限制在 Vs+和接地附近。 为避免 超出这些范围、数据表突出显示了相关图。 Vs/2将输入节点和输出偏置到1/2 Vs、与电路中未使用偏置相比、这将允许更宽的输入信号范围。 为了实现此配置、我们的想法是确实要将电压连接到图中建议的节点、这就是偏置输入/输出的方法。 我还想指出的是、该放大器的 GBW 为8GHz、但该器件已解补偿、这意味着它需要7V/V 或更高的增益配置才能保持稳定。 增益为7V/V 时、器件的小信号带宽约为2.5GHz、增益高于7V/V 只会进一步降低小信号带宽。 因此、8GHz 的输入信号将不适用于该放大器、这是输入信号的预期频率吗?

    此致、

    伊格纳西奥