This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:仿真

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250219/tl082-simulation

器件型号:TL082

大家好!

 我 在我们的设计中使用了 TL082CMX/NOPB 作为采样保持电路。 电路原理图和仿真电路供您参考。  

 当我将输入电压从+10V 更改为-10V 时、我需要捕获从+10V 完全稳定到-10V 所需的时间。 请帮助我如何模拟相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Lakshmi、

    输入端47nF 电容器之前的串联电阻是多少? 此外、CH0上的输出端连接了什么器件?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

     在47nF 电容器之前、我没有使用任何串联电阻。 下面是流程。

    MUX_CH0是多路复用器的输出、它作为 TL082运算放大器的输入。 TL082在这里用作采样保持电路。 TL082的输出 CH0再次作为反馈提供给多路复用器。  

    在本例中、我假设 MUX_CH0为+10V。 当我将+10V 切换至-10V 时、需要稳定至-10V 所需的时间。 我这样做是为了检查+10V 至-10V 的稳定时间、并调整 RC 值 以获得所需的16ms 稳定时间。 您的帮助是最重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmi、

    16ms 的稳定时间是一个非常长的时间。 您是说您没有在放大器的输出上看到此稳定时间吗? 如所述、这可以通过当前配置中的 TL082轻松实现。 我在下面提供了仿真结果以及仿真文件。

    e2e.ti.com/.../Lakshmi_5F00_TL082.TSC