This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA875:禁用时的输出阻抗

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249912/opa875-output-impedance-when-disabled

器件型号:OPA875

你好:)

我想知道 OPA875的使能功能。 从数据表来看、我不太清楚多路复用器禁用时的行为是怎样的。 我是否可以假设运算放大器输出为高阻态并且有一个804欧姆下拉至接地的电阻?

感谢您的帮助!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    启用芯片时、输出阻抗为 0.3Ω Ω;禁用芯片时、输出阻抗的典型值为800Ω Ω。 这可以在数据表的电气特性部分中找到:

    我希望这可以回答您的问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 我很抱歉我完全错过了!