This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:用于测量单相和放大器的低成本解决方案;在500Vac 时三相电机电流高达90A

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, INA138, INA232, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249005/ina138-low-cost-solution-for-measuring-single-phase-three-phase-motor-current-upto-90a-at-500vac

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA232、DRV421、 INA190

尊敬的社区:

我们正在开发一种全面的解决方案、以便测量和记录我们工业设备的功耗模式。 该计划旨在提供对系统性能的深入见解、可能有助于根据收集的数据进行预测性维护和基于状况的见解。

我们的各种设备产品系列包括工作电压为230VAC 或440VAC 的单相和三相电机、额定电流范围为5A 至90A。 我们的主要目标是在物料清单(BOM)中实现高可靠性系数以及成本优化。 我们的目标测量精度高达1%、并认为高达1kHz 的带宽足以满足我们的应用需求。

在最初探索过程中、我们发现了一些充满希望的解决方案、这些解决方案以基于 INA138的模拟和基于 INA232的数字电源监控系统为中心。

到目前为止、我们已计划利用非侵入式电流互感器(CT)来测量电流。 这个选择受到 CT 所提供隔离的额外优势的影响。 但是、我们正在考虑对额定电流高达25A 的设备使用 Rshunt。 我们拥有 MCU、能够通过硬件过采样将 I2C 和 SPI 接口以及3个独立的12位 ADC 与16位 ADC 连接起来。

在给定这些条件的情况下、我们正在寻找有关以下方面的指导:

  1. 在 CT 和 Rshunt 之间针对各种电流额定值进行选择、尤其是散热问题、是否有任何
  2. 无论是选择 INA138等模拟解决方案还是 INA232等数字解决方案、都要在成本、复杂性和性能方面进行权衡。
  3. 为确保测量的准确性和可靠性、设计中需要考虑的关键因素。
  4. 此类监控系统中的任何已知挑战及其各自的缓解措施。

非常感谢您提供任何见解、建议或建议。 感谢您投入宝贵的时间与专业知识。

此致