主题中讨论的其他器件: INA232、DRV421、 INA190
尊敬的社区:
我们正在开发一种全面的解决方案、以便测量和记录我们工业设备的功耗模式。 该计划旨在提供对系统性能的深入见解、可能有助于根据收集的数据进行预测性维护和基于状况的见解。
我们的各种设备产品系列包括工作电压为230VAC 或440VAC 的单相和三相电机、额定电流范围为5A 至90A。 我们的主要目标是在物料清单(BOM)中实现高可靠性系数以及成本优化。 我们的目标测量精度高达1%、并认为高达1kHz 的带宽足以满足我们的应用需求。
在最初探索过程中、我们发现了一些充满希望的解决方案、这些解决方案以基于 INA138的模拟和基于 INA232的数字电源监控系统为中心。
到目前为止、我们已计划利用非侵入式电流互感器(CT)来测量电流。 这个选择受到 CT 所提供隔离的额外优势的影响。 但是、我们正在考虑对额定电流高达25A 的设备使用 Rshunt。 我们拥有 MCU、能够通过硬件过采样将 I2C 和 SPI 接口以及3个独立的12位 ADC 与16位 ADC 连接起来。
在给定这些条件的情况下、我们正在寻找有关以下方面的指导:
- 在 CT 和 Rshunt 之间针对各种电流额定值进行选择、尤其是散热问题、是否有任何
- 无论是选择 INA138等模拟解决方案还是 INA232等数字解决方案、都要在成本、复杂性和性能方面进行权衡。
- 为确保测量的准确性和可靠性、设计中需要考虑的关键因素。
- 此类监控系统中的任何已知挑战及其各自的缓解措施。
非常感谢您提供任何见解、建议或建议。 感谢您投入宝贵的时间与专业知识。
此致