This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:输入阻抗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73, OPA3S2859, OPA855, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1244850/trf37d73-input-impedance

器件型号:TRF37D73
主题中讨论的其他器件: OPA3S2859、 OPA855、 OPA858

您好!

我希望将此射频增益块用作光电探测器应用的第一级。 我想知道射频输入是否有实际的接地电阻? 我的理解是、这是一个 SiGe 达林顿放大器、因此我预计会有一个、但我希望进行确认并能够进行测量以进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

      欢迎使用 e2e!

    TRF37D73 是一款集成了50 Ω 输入和输出匹配的 SiGe 达林顿放大器。 此器件包含一个私有的 有源偏置电路、可在宽温度和电压范围内保持性能。 由于它是有源偏置、因此在射频输入与接地之间没有物理 R、但它在内部匹配为50欧姆。  
    下面是同一图的史密斯圆图:

    此致、
    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您的欢迎、感谢您的回答!

    我将其作为一个带有低电容光电二极管的 TIA 来检测>1 GHz 的小信号。 我运行了一些 SPICE 仿真、并且观察到的增益比仿真高约10倍。 我曾见过其他达林顿放大器用作 TIA、但由于(我认为)有源偏置电路而难以分析这一点。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     您目前是否使用  TRF37D73作为 TIA、并且您已经看到 仿真和实践之间存在增益差异? 如果可以、您能否共享原理图? 此外、下面还有几个问题:

    1.  光电二极管内部的电容值是多少?
    2. 您的输入电流范围是多少?
    3. 您的目标增益是多少?

     我们可以帮助推荐另一款更适合 TIA 应用的器件。  

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    是的、我当前(正在尝试)将 TRF37D73用作 TIA。 我看到 SPICE 仿真提供的增益与我在实验室中看到的增益之间存在差异。 需要注意的是、可以观察到大约20dB 的功率增益、并且仿真和实验结果是匹配的、但跨阻增益不匹配。  

    1.在光电二极管上的反向偏置电压为5V 时、电容约为0.5pF。

    2.这是一个棘手的问题。 最大电流为30mA、最小电流约为30nA。 30nA 信号是目标信号、约为2GHz。 30mA 电流并不重要、但它会导致一些问题。 目前这还不是很重要、我更想了解"小信号"跨阻增益之间的差异。

    3.总互阻抗增益>10k 是一个很好的起点。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     感谢您提供更多信息。 我猜您是在使用分流电阻器将输入电流转换为电压、然后 由于增益块的内部增益和 缺乏 反馈设计、将该信号馈入 TRF37D73。 是这样吗? 下面是使用 VFB 而不是射频增益块的参考、但 概念类似:

     另外、很抱歉、您忘记了输入脉冲的频率范围或上升时间范围是多少?

     对于大电流范围、我们提供了用于增益开关的集成 TIA。 器件名为 OPA3S2859;请告诉我们此器件是否符合您的设计要求、您可随时询问有关此器件的问题。  

    此致、
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    是的、这是我最初的想法。 在隔直电容之前作为50R 电阻接地。 不过、我的仿真和计算与在实验中观察到的增益不匹配。

    我感兴趣的放大信号位于2 GHz 且大约为30nApp、而大幅30mA 应视为噪声。

    由于带宽小于1GHz、我认为您建议的器件不符合我的要求。

    谢谢。

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

      您能否分享模拟/计算以及您在实验室中看到的内容的示波器屏幕截图?  在大约2GHz 的情况下、您应该会看到 TRF37D73的增益约为19.5dB。  

      是的、器件将无法满足您的带宽要求。 对于 TIA 应用、我建议查看 OPA858或 OPA855。 但是、我们首先可以看看 您看到的 TRF37D73存在的差异。

    谢谢!

    西马