This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV797:光电二极管跨阻放大器在输出端某段时间后产生噪声

Guru**** 2686295 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250267/lmv797-photodiode-transimpedance-amplifier-generates-noise-after-sometime-at-the-output

器件型号:LMV797

您好!

我们将 LMV797用作 采用 VBPW34S 光电二极管的光电二极管跨阻放大器。 在电源启动时一切正常、但经过几分钟并在光电二极管上发射蓝色光后、放大后的输出具有860khz 的噪声。 这有点随机、但确实有。 LED 通过光管向光电二极管发出蓝色光。

附件是电路的快照。  

请提供您对电路配置的看法、以解决此问题。

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ishan、

    我当时正在尝试运行稳定性仿真、似乎接近率过高、而电路临界性稳定。 您可以增大反馈电容器的大小以稳定此电路。

    将反馈电容器增加到15p 会对此大有帮助。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您发送编修。

    自昨天以来、我无法看到这个问题、它非常随机。 但是、如果问题开始发生、那么我一定要将电容器更改为15pF 并进行检查。

    如果董事会状况良好、我会在接下来的两天内继续处理此问题、我会认为这个问题已经解决。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    这个问题今天再次发生、所以我用15pF 取代了3.3pF、但它影响了我们100kHz 应用频率下的增益。 使用 pF 时、截止频率降至49kHz。 你有任何其他建议吗? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ishan、

    我连接了我的仿真电路。 5pF 可将-3dB 频率保持在大约100k、但 PVT 上没有太多回旋余地。 您可以稍微降低增益、这也有助于提高稳定性。

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_LMV797.TSC

    这是 TIA 的稳定性仿真。 遗憾的是、此模型没有 Zo 在整个频率范围内的相互作用、但随着您增加反馈电阻、由于与反相端子上的电容相互作用、1/β 中的极点频率会降低。 由于您的带宽是通过反馈组件设置的、因此交换更快的放大器实际上没有什么帮助、除非您放置在快得多的放大器中、这在功率和资金方面都很昂贵。

    此致!
    杰瑞