This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:ADA4891-1ARJZ 交叉参考

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3541, LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250781/tlv3541-cross-for-ada4891-1arjz

器件型号:TLV3541
主题中讨论的其他器件: LMH6611

您好!  

我的客户正在寻找 ADA4891-1ARJZ 的叉号。 我推荐了 TLV3541、但他们说它太大(实际上、 他们目前使用的 ADA4891-1ARJZ 部件也是如此)。  

您能否推荐与  ADA4891-1ARJZ 具有更薄封装的类似部件? 寻找尺寸更小且高度必须低于1.3mm 的器件。 在这里、SOT23THIN 或许就是一个很好的封装?  

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    高度要求的选项有限、但我很好奇客户是否对器件有任何其他要求以缩小可用范围。 我很好奇客户是否需要单通道、我们在 TLV3541中提供了一款双通道器件、其封装最大高度为1.1mm。 我们还有采用 SOT23THIN 封装的 LMH6611等器件。 但是、它不像 ADA4891那样具有 RRIO。 您能否确认客户是否需要 RRIO 器件。  

    此致、

    伊格纳西奥