This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:VCM >5kV 用例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, DRV421, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250575/ina190-vcm-5kv-use-case

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: DRV421DRV425

大家好、

根据最初的问题、INA190已升级、其精度是可以接受的。

但共模电压约为5kV、我们是否有适用于该用例的解决方案? 只有 TMCS 系列支持它?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    我们没有使用 TMCS 或基于分流器的电流感应的5kV 解决方案、5kV 感应电压的最佳解决方案是使用磁通门器件、例如 DRV421和 DRV425。 下面 是一个使用 DRV425在汇流条上进行电流检测的参考设计、 这里 是指向 DRV421的链接。  

    如果您还有关于这些器件的任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯