This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:最小短路电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250768/opa2376-minimum-short-circuit-current

器件型号:OPA2376

大家好、

我们是否知道最小短路输出电流是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    数据表表明、ISC 能够在25°C 的测试条件下提供30 mA 的拉电流和最高50 mA 的灌电流。 这是一款低压运算放大器器件、单电源轨最高可达5.5Vdc、 双电源轨最高可达±2.75Vdc。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2376短路电流、ISC、是电源电压和温度的一个强函数、 在125°C 的+/-2.75V (或+5.5V 单电源)条件下 、ISC 可能是+10mA/-20mA (见下文)、而在较低电源 ISC 则更低。