This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:响应时间及其测试条件的含义

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250586/lm2903b-q1-the-meaning-of-response-time-with-its-test-conditions

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903

您好、e2e:

您能否用下图中的测试条件解释响应时间的含义? 输入过驱是什么意思? 如何理解300ns 和1000ns 的值呢?  

此致、

成德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    "过驱"是高于阈值的电压。

    因此、"10mV"意味着一个输入上施加的电压比另一个输入上大10mV、如上所示。

    对于 LM2903、原始规格为5mV。

    "TTL"输入超过4V 过驱。

    比较器对更大的过驱响应更快。

    LM2903B-Q1数据表(第14页)的第3.16节的传播延迟与输入过驱之间的关系图显示了这种影响。