This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:UVLO 响应时间和迟滞?

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250448/amc1211-q1-uvlo-response-time-and-hysteresis

器件型号:AMC1211-Q1

大家好、  

它是否具有 UVLO 保护/接收响应时间规格? 它是否具有 UVLO 阈值 迟滞?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    UVLO 保护/恢复响应时间规格与传播延迟相同、约为3us。  

    在器件何时进入失效防护以及器件何时离开失效防护方面、没有指定迟滞。 如下所示、当器件在 ECT 中指定失效防护时、当 VDD1达到稍高的电压(最小为3V)时、器件将保持失效防护。 器件随着 VDD1上升而使失效防护状态保持不变的确切电压将取决于 VDD1信号的上升时间以及器件型号的变化。