This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022:锁存器设计帮助

Guru**** 2773345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250419/tlv9022-help-with-latch-design

器件型号:TLV9022

我正努力为此创建一个闩锁。 由于此设计没有内置迟滞、因此我选择了电阻值、当电流为5.5安时、即使用200m Ω 电阻器时、大约为0.11伏、我希望输出变为高电平->关闭 P 沟道 MOSFET 并将负载与电源断开。 我以前能够设计迟滞部分、但现在我却在努力使其适用于 MOSFET。 对此提供的任何帮助都可以帮助我完成项目。

如果我移除 MOSFET、我会获得锁存、但不会、连接 MOSFET 后似乎什么也不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子是一个重复内容、我们将在另一个主题上与您合作。