This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:放大器论坛

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA192, LM6171, OPA2189, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248250/opa2189-amplifiers-forum

器件型号:OPA2189
主题中讨论的其他器件:LM6171OPA2192、OPA189 、OPA192

大家好。


我使用 OPA2189和 LM6171创建了一个复合放大器、当我使用此放大器创建 PWM 调制器时、遇到了一个问题、即每次打开和关闭电源时输出电压波动。

我12μV 了如下所示的实验系统、发现 PWM 调制器的输出波动约 Δ Σ、并且将 OPA2189更改为 OPA2192往往可以改善症状。

我知道的其他事项如下。

波动并不总是发生、但有时不会发生。

波动的幅度和极性不是恒定的。

波动的幅度和极性不是恒定的。

所有实验都是在20°C 的恒温室中进行的、因此温度对漂移不可能有任何影响。

这是我第一次使用零漂移运算放大器、因此我在很多方面都还没有完全了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kurata-San、

    如您所述、OPAx189是零漂移或斩波放大器。 零漂移/斩波放大器可能对运算放大器的反相和同相输入端的高源阻抗或高阻抗失配敏感。 由于 OPA189是斩波器、因此输入偏置电流确实表现出周期性开关瞬态。 当偏置电流流经高阻值电路电阻器时、这些输入偏置电流瞬变转化为失调电压。 因此、为了消除由输入电阻器上的 IB 尖峰以及由斩波放大器中巨大的无可比拟的输入阻抗引起的失调漂移所产生的噪声、我们建议尝试匹配反相和同相输入端子上的等效阻抗、 如果可能、还可以在~10kΩ Ω 范围内保持相对较低的等效阻抗。 除了减少阻抗和反馈元件外、添加和/或匹配等效输入电容有助于改善结果。

    以下是与此主题相关的几个帖子:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190764/effect-of-the-input-impedance-of-the-source-to-the-op-amp/4494822

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165061/opa2188-noise-reduction-in-howland-current-source/4382915

    在 OPAx189上、匹配反相端子的等效电阻和4700pF 电容、并将这些元件放置在同相端子上可能有助于缓解该问题、请参阅下面的示例/图)

    如您所述、OPA192是一款高精度非斩波放大器、该器件对阻抗失配不敏感。

    谢谢、此致、

    路易斯



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chioye 先生

    感谢您的答复。

    我曾尝试在同相输入端添加一个电阻和电容、但这对问题没有影响。

    kΩ、我尝试了一些想法、发现将反相输入端子上的电阻降至2.2k Ω 可将变化减少2/3。

    但是,它不能解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kurata-San、

    是的、OPAx189容易对不匹配的阻抗、尤其是10k 以上的阻抗敏感。  为了减小误差、需要减小反相端子上的总等效电阻、在我们的测试中、匹配反相和同相阻抗有助于减小误差。  这意味着减少反相布线路径上的总串联电阻、然后匹配同相路径上的等效阻抗。  

    如果电路要求不允许减少串联电阻、如您所讨论、OPAx192是一个高精度、非斩波放大器、对输入端的高阻抗不敏感。

    谢谢。此致、

    路易斯