This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:放大器误差计算

Guru**** 2913810 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1249237/opa810-amplifer-error-calculation

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件:THS4551TPS7A20

您好!

基于数据表中的下表。

我们取一个典型值。

- Voffset = 50 μ V

- Ioffset = 10nA

因此、总误差= Voffset + Ioffset * Rf = 50uV + 10nA * 1k Ω= 60uV。

请检查此计算是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    全差动放大器的误差由六个因素造成:

    输入偏移电压

    2.输入偏置电流

    输入和输出共模电压不匹配

    4.共模抑制比

    5、电源抑制比

    6.电阻器失配

    我相信、您会发现 本文 对计算放大器的总误差有所帮助。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢! 下面以 ths4551、电源 tps7a20为例进行该计算。

    1.输入失调电压、 v1 = 375uV *(1k+499+499)/(499+499)= 750uV

    2.输入偏置电流, v2 = 2uA * 1k Ω/93dB CMRR = 22uV

    输入和输出共模电压之间不匹配、   v3 = Vocm 偏移/CMRR = 6mV/90dB = 67uV (不确定 CMRR 是否应使用 db 或日志数据)

    4.共模抑制比、???

    5.电源抑制比、 从电源数据表获取的噪声电压为10uVrms、v5 = 2 *(2.5V/93dB CMRR + 10uV/93PSRR)= 53mV

    6.电阻器不匹配,不确定是否使用上面链接的文档中的公式27,但如何找到 Vocm 和 Vicm ?

    7.输入失调电流、V7 = 78nA * 1k = 78uV

    电源 tps7a20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    CMRR 和 PSRR 应为日志数据(应除以93dB、而不是除以211.35V/V)。 这也会影响2和5)的计算

    4. CMRR 是一个影响输入偏置电流误差、输入和输出共模电压不匹配以及输入共模电压未完全抑制的因素。  

    6.对于您的应用、不需要考虑电阻器失配问题、因为您的电路保持对称

    您的其余计算内容看起来是正确的。

    我希望这有助于阐明如何计算总误差。 如果有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3) 3)  211.35V/V 来自哪里? 例如93dB CMRR,我不知道如何得到你的数字与日志?

    6) 6)即使我的电路保持对称、我仍然认为由于电阻容差、应该会有一些误差。 这无法完全匹配。 您能解释一下如何计算吗?

    另外,在文档中,它提到了 Vocm 和 Vicm, 在数据表中,只有1个引脚称为 Vocm,如何在输入和输出中匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    3) dB 增益和 V/V 增益的关系用公式表示:g_db = 20*log (G_v/v )或 G_v/v = 10^(G_dB/20)

    你的困惑可能是因为我做了一个错误的计算,对此我表示歉意。 对于93dB 增益、实际的增益应该是44668.36V/V

    6) 6)您是正确的! 在该文章中、第4.2节给出了一个示例、其中存在一个对称设计的电路、然后考虑了增益电阻器的容差。 我建议再次查看此部分、以使其更加清晰。 实质上、您上面使用的公式假设电阻器是匹配的。 为了考虑不同的电阻器值、您必须计算 BETA_1、BETA_2、R_eq1和 R_eq2。 然后、应该在每次误差计算的一般表达式中使用这些值、而不是渐近形式。 第4.3节很好地总结了所有这些公式

    在您具有的配置中、由于 Vocm 为开路(对于直流信号)、输出共模电压将等于1/2 Vs、在本例中为2.5V。 这意味着 Vicm 也必须为2.5V 才能使 Vocm 和 Vicm 匹配。 话虽如此、由输入和输出共模电压之间的不匹配导致的误差很小、总误差将由 输入失调电压决定。

    谢谢。

    尼克