This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:OPA4197和 TLV9354

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9354, TLV9352, OPA2197, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251115/opa4197-opa4197-and-tlv9354

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件:OPA2197、TLV9352、TLV9354

你好

我有多种使用 OPA4197和 OPA2197的设计。

由于它们 不可用、我们被迫使用 TLV9354和 TLV9352。

关于如何在反馈路径中选择 c1 m 电容器的一个问题,有人可以指导我们。

这是增益为3的通用 Ckt。

比如 OPA X197和 TLV935x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varunesh、

    C1反馈电容器和反馈电阻器(R3)的选择是负载电容器(CL=?)的函数 和 Riso 电阻器(R4)-请参阅下文。

    作为起点、您必须首先根据 CL 确定 R4的值(R3和 C1没有短路)、以确保配置的最小45度相位裕度。 然后、您应该选择 C1=~CL/10且 R3=100*R4、通过试验和误差仿真对它们进行微调、以获得可能的最佳稳定时间。

    有关更多详细信息、请查看以下链接下的稳定性材料:  https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html