This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:估算内部钳位的最大输入电压

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251263/buf802-estimating-maximum-input-voltage-for-internal-clamp

器件型号:BUF802

数据表指定钳位二极管 D1和 D2的最大电流为100mA。 考虑到数据表图8-2中的2V 输出限值、是否可以估算该限值的最大输入电压?

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    二极管的额定值取决于它们在正向偏置时可以承受的电流量。 这意味着、为了正向偏置任一二极管、输入必须是高于 CLH 的电压或低于 Vs-的电压。 此时、可以将该二极管视为短路、如果输入能够提供如此大的电流、它将能够处理高达100mA 的连续电流。 图8.5突出显示了器件的输出钳位响应、输入仍在 CLH 和 Vs-的限制范围内、因此输入二极管上没有正向偏置。

    此致、

    伊格纳西奥