This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:用于高电感、高频运行的改进型 Howland 电流泵

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA569, OPA192, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248252/opa192-improved-howland-current-pump-for-high-inductance-high-frequency-operation

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA549、OPA567、OPA569

大家好、
我需要设计一个电流放大器电路、该电路能够驱动大约220mH 线圈、2欧姆串联电阻、交流电流为25-50kHz、振幅为5V、电流约为1A。

我参考了这个论坛进行一些研究、有些用户建议使用 "改进型 Howland 电流泵"(IHCP) 。 有人甚至提供了其设计原理、如下 链接所示。


我已经按照这些步骤操作、并成功开发了 mA 范围内的电流源。 但是、当我尝试增加频率或电感时、输出电流和电压波形会失真。 我包含了 TINA TI 仿真文件。

e2e.ti.com/.../OPA192-Howland.TSC

为了优化此电路、我可以遵循哪些设计步骤:

  1. 较高的电感~220mH
  2. 较高频率25-50kHz
  3. 更高的输出电流~1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyasha。

    由于电感器的阻抗与它的幅度和频率成正比,ZL=2*Pi*f*L,您必须首先考虑 ZL 值,以查看您要求的东西在为 OPA192供电的+/-15V 电源上是否实际可行。

    对于 L=220mH、f=1kHz、ZL=6.28*1000*220e-3 =1381 Ω、因此 Vout_peak = 25m*1381 Ω= 34.54V -请参见下文。 /-15V 电源无法单独实现该功能。

    对于 L=220mH 和 f=50kHz、ZL=6.28*50,000*220e-3 =~69k Ω、因此对于25mA 输出电流、Vout_peak = 25m*69k Ω= 1727V -请参见下文。

      

    同样地,对于 L=35uH 和 f=50kHz,ZL=6.28*50,000*35e-6=~11ohm,对于 Iout=1A ,Vout_peak =1a*11ohm =11V,见下文。

    这意味着对于  L=220mH、f=50kHz 和 Vout=1A、Vout_peak = 1A*69kohm = 69,080V ! -因此,当然,这是不可能的+/-15V 电源。

    此外、由于 OPA192的最大输出电流受+/-65mA 的短路电流限制、您必须使用另一个功率运算放大器来提供+/-1A 的峰值电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、它非常具有洞察力。 我有一个跟进问题。 我已经尝试使用几个高电流运算放大器(OPA569、OPA549、OPA567等)进行仿真。 我已经注意到、它们在低频和低电感时可提供良好的电流输出。 但是、输出电流随着频率和电感的增加而减小、即使在我增大电源电压时也是如此。

    在您的响应中、您提到 +/-15V 电源上无法单独实现这一点。 即使 降低频率和电感要求、比如(f=25KHz、i=1A、L=50mH)、您建议如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nyasha,

    由于在上述条件下,ZL=6.28*25,000*50e-3=7.85k Ω,这意味着在+/15V 电源上,您可以拉取的最大电流小于2mA (Vout_peak = 2mA*7.85k>15V)。  

    这意味着、Iout=+/-25mA 时、最小电源电压必须接近+/-200V -请参阅下面的。

    同样、这意味着为了 让您的电路使用 Iout=1A 的输出、您需要使用能够提供高于1A*7.85k Ω 或7850V 电源的运算放大器-这是一项无法完成的任务。