This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2370:TLV2370

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1251101/tlv2370-tlv2370

器件型号:TLV2370
主题中讨论的其他器件:TLV9061、TLV9051

早上好!  

我有一个5V 应用、我应该使用 TLV2370IDBVR 替代器件。 我找到了运算放大器 TLV2460IDBVR、但我无法提前执行测试。 该解决方案更适合我的应用、现已上市。 正在使用的应用程序是 积分器。 我看到了您建议的解决方案、但可能对于5V 应用、这也很合适。  

非常感谢、此致、

基亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chiara、  

    欢迎使用 e2e、请使用 积分器电路 参考电路来帮助您进行设计。  
    对于低压应用、我会根据带宽要求使用 TLV9051或 TLV9061。  

    TLV9051IDBVR

    TLV9061IDBVR

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳