This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:未知器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250830/pga309evm-usb-unknown-device

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件:PGA309

下午好!

我正在尝试使用 PGA309EVM-USB 来测试 PGA309组件。 我安装了软件、连接了两块板、USB DAQ 平台和测试板、电压为6V、并连接了 USB 电缆。

弹出找到新的硬件配置并准备就绪后、我在设备管理器中验证设备未知。

在哪里可以找到安装驱动程序? 我有一个 Windows 10Pro

提前感谢、

卡尔梅洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo,

     PGA309EVM-USB 使用 HID 设备驱动程序。  它内置于 Windows 操作系统中、因此无需安装驱动程序 。  我认为 EVM 微控制器 固件可能已损坏。  您能向我发送 E2E 朋友申请吗?  我们可以通过私人消息和交换 电子邮件信息进行连接。  我可以帮助您获取替代 EVM。  我想这有可能与您的计算机设置有关、所以如果您可以在另一台计算机上仔细检查 EVM、那会更好。  我猜、您将在第二台计算机上看到相同的响应、这将确认这是 EVM 硬件问题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmelo、

    请验证以下内容:

    1) 1)您能否验证 PGA309EVM 和 USB DAQ 板上的所有跳线是否正确。  具体而言、您能否在 USB DAQ 板上验证/确认 JUMP3是否在如下所示的 EE_ON 位置? 我已经看到一些配置了错误跳线设置的 USB DAQ 导致了此问题。  请参阅下图、其中以红色突出显示了跳线。

    2) 安装软件时,必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载该软件、请导航至 "Control Panel ->  Uninstall or change program  (控制面板->卸载或更改程序  )"、然后右键点击 PGA309EVM-USB、然后点击"uninstall"。  要以管理员权限重新安装该软件、请   http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 并将文件保存到您的 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹、并导航至  setup.exe  文件。  右键点击 setup.exe、然后选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。

    如果设置跳线后、使用管理员权限重新安装软件、问题仍然存在、请告知我们。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    非常感谢,我验证了 JUMP3,它是在 EE_OFF 位置. 更改了跳转位置、现在可以识别 DAQ 板。

    此致、

    卡尔梅洛