Other Parts Discussed in Thread: OPA857
尊敬的 E2E 团队:
我尝试 使用其内置的测试块来评估 OPA857。 这是我构建的电路:

在第一次测试中、我闭合了 J2、将 TEST_SD 拉至 GND。 JP1处于开路状态、因此 IN 处于悬空状态。
在这些条件下、我无法从器件获得输出。 OUT 和 OUTN 都卡在电源电压的5/9处。
当我关闭 JP1并将光电二极管连接到器件的输入端时、我开始在输出端看到一些东西(取决于光电二极管上的入射光)。
看起来即使在测试模式下、也需要在正常 IN 引脚上提供一些输入。
重新阅读数据表、我发现我可能误解了它。 报价从第17页开始:
在输入端设置足够的直流电压、确保输出在正常运行范围内运行。
这里提到的输入是引脚 IN 还是引脚 TEST_IN?
在测试模式下运行时、引脚保持悬空是否正常?
如果不能、还有什么可能导致此行为?
谢谢你,恩帕
(来自
(摘自