This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:接地平面导轨

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA810, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250819/ths4551-ground-plane-guide

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: OPA810ADS127L11

顶部区域是数字电路、FPGA、DDR RAM、4G 模块、eMMC 等。

底部 区域是模拟电路、放大器 opa810 + ths4551 + ads127L11

问题:如何处理 GND? 我是否应该两个单独的 GND:数字/模拟,然后连接到一个点? 还是只是数字和模拟的公共游戏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    虽然没有确定的方法来设计 PCB 电路板、但我们建议使用一个公共接地平面进行布局、并在分离数字组件和模拟组件时采取额外的预防措施、以更大限度地减少数字信号导致的噪声。 可以采用分离布局、但正确实现要困难得多。 当信号布线越过平面间隙而导致 EMI 和串扰、从而使电路板的布局布线变得更加困难时、会出现许多问题。 AGND 和 DGND 之间的电压差也会导致某些 IC 元件出现问题。 因此、我们建议使用一个具有较短接地返回路径的实心接地平面、并将数字和模拟元件分离到 PCB 上的不同部分。

    我还将为一篇讨论这些想法的出色的 E2E 文章添加链接。 我强烈建议查看讨论中提供的信息、因为它还突出了对这个问题的非常好的参考。 可 在此处找到 E2E 主题

    此致、

    伊格纳西奥