This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:如何使用 INA210测量增益/相位裕度?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1250236/ina210-how-to-measure-gain-phase-margin-with-ina210

器件型号:INA210

大家好、

我的客户想要检查 INA210电路是否稳定、因此他们想要进行实际测量。

那么、您能否为客户提供测量指南?

我看到有" 使用 ZOUT 对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析 "应用手册。

但是没有文档教客户如何测量。

BTW、目前客户正在使用该频率响应分析器。

谢谢

  

e2e.ti.com/.../slya029.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    有关设置、请参阅频率分析仪的用户手册。 这是一个 链接

    很遗憾、没有其他文档来指导客户如何测量。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广

    谢谢、但您还可以建议如何将其连接到我们的 EVM 板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    根据我的理解、这是我连接仪器的方式。 但是、请验证。

    需要注意的其他方面是设置适当的振荡器振幅、并在必要时调整注入电阻值。 20ohm 似乎是 一个良好的起点。

    此致、Guang